This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:CSD19538Q2 布局尺寸

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567038/csd19538q2-csd19538q2-layout-footprint-dimension

器件型号:CSD19538Q2


工具/软件:

你(们)好

您是否可以提供引脚 3 的中心到中心尺寸 (mm) 的引脚 4?

因为我在数据表中找不到这个维度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您关注 TI FET。 引脚 3 至引脚 4 的标称中心到中心间距为 2.00mm - 0.25mm = 1.75mm。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创造了终点、感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 很高兴我能提供帮助。

    John