This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:R3/R4 与 R1/R2 对于电流限值的电阻设置计算混淆

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566213/tps2490-r3-r4-vs-r1-r2-confusion-on-resistor-setting-calculations-for-current-limit

器件型号:TPS2490


工具/软件:

在数据表§8.2.2.1 第 20 页上、介绍了如何添加并联电阻来更改电流限制:  

但在图中、它们被命名为 R1 和 R2、在公式 R3 和 R4 中!

它们是如何关联的(哪一个是哪一个)?

此外、指示符 R3 和 R4 用于调节功率调节、而 R1/R2 用于 EN 引脚上的分压器:

我认为应该在那里使用其他命名方案以避免混淆(例如 RS1、RS2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 R3⇒R1 和 R4 ⇒R2