This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:是否可以支持 48V 至 24V @2.5A?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567087/lmr38025-can-support-48v-to-24v-2-5a

器件型号:LMR38025


工具/软件:

您好的团队、

LMR38025 可以支持  48V 至 24V @2.5A? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、它可以提供支持。 但您需要注意热性能。 我建议使用 Webench 来查看最大预期环境温度下的可用频率范围。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    但 LMR38025 不能通过 webech 来支持。

    您能帮您检查一下吗?

    48V 至 24V、L=33uH Fsw=1MHz

    加载电流约为 1.2A、然后关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是指从 1.2A 到空载的加载瞬态吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    • 否、 负载能力仅为 1.2A、IC 将关断。  
      但 fsw chang 至 400kHz,加载能力高达 1.9A 但 Ic 仍然关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是否在 EVM 上对此进行了测试? 应处于多大的环境温度下?  似乎器件在一段时间后反复发生热关断。  

    在某些点上、电感器似乎也达到饱和、饱和电流的额定值是多少?

    此致、

    Niranjan