This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630EVM:CAN 't 使 EVM 上的电池充满电

Guru**** 2562710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQ25630EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565392/bq25630evm-can-t-make-the-battery-full-of-charging-on-the-evm

器件型号:BQ25630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25630EV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

当我设置以下参数(如下面的捕获结果所示)时、BQ25630 的 EVM 上的电池无法充满电(我的电池 CV 为 4.45V)、而其他电池保持为默认设置、即使充电器 IC 进入了终止电流并停止充电(如下面的充电流数据所示)、电池电量监测计信息仍显示 97%电压而非 100%(如下面的捕获结果所示)。 我不知道需要在 EVM 上设置和配置哪些参数、您能给我一些建议吗? 非常感谢!

参数设置。

电池充电流程。

电池电量监测计信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您在测试中分享有关器件配置的详细信息。 请在下面查看我的评论。  

    如何在测试设置中连接 BQ25630EVM、电量监测计和电池? 如果可能、请帮助分享图片供我参考。 之所以这么说、是因为 BQ25630 根据'BATP'(电池电压检测)引脚测量的电压来确定充电终止电压。 在 EVM 上、该引脚连接到 J4 蝙蝠端子块。 从 EVM 到电量监测计再到实际电池端子的接线可能会导致轻微的压降、 因此电池仅充电至 97%、而不是 100%。  

    在最终产品推荐设计中、将 BATP 电压感测引脚尽可能靠近实际电池端子连接、以实现最精确的电池电压感测、然后允许适当的充电至完全充电电压。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的快速答复。 下图是电池充电的设置、与您共享以供参考。 希望得到您关于电池充满充电问题解决的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您的答复。  

    当电池充电电流小于 150mA 时、您通过 BQ25630EVM 上 TP35 (BATP) 处的万用表测量多大的电压?  

    我还想重申一下我的要点、BQ25630 的电池电压检测功能将在定制/终端应用 PCB 上进行优化、在这种应用中、BATP 可以连接到电池端子、而不是在 EVM 板先连接到测量仪表板再连接电池的情况下进行测试。 测试设置是电量监测计器件指示充电器为 97%而不是 100%的最可能原因。  

    您可以通过少量增加 VREG 设置来实现更充满电的效果、例如通过 10-20mV 或将 ITERM 设置降低到 120mA 以下、但在使用实际电池进行测试时、可能不建议进行这些配置更改。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的解释。 是的、我完全理解您的意思、即 BATP 引脚可能需要对终端应用 PCB 进行优化、然后我在 EVB 上测试了 BATP 电压、其中显示电压看起来与电池电压相同、没有电压间隙。 (如下面的捕获结果所示)。 同时、根据您的评论、我已尝试将 ITERM 设置为 100mA from Original 120mA、过一会后、可以在 BQ Studio 工具上输入电池的 100%能量显示。 (如下面的捕获结果所示)。 但我不确定在这个问题上是否存在实际的根本原因? 因为电池电量计的电压未达到目标电压 (4.45V)。  对此有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您检查 BATP 电压与 BAT 之间的关系。 请在下面查看我的评论。  

    但我不确定这是否是真正的根本原因? 因为电池电量计的电压未达到目标电压 (4.45V)。  对此有何评论?

    在终端之前在 BATP 4.44V 处测量的电压处于 VREG 设置的预期+/- 0.3%精度范围内。 与 VREG 设定点相比、始终有一些微小的变化。  

    降低 ITERM 电流设置是确保充电至更充分电池容量的有效方法。 此外、BQ25630 的 topoff 计时器功能是另一个选项、可启用此功能以确保电池充电至 100%容量。 Topoff 计时器可以在 REG0x15[4:3]中启用。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的支持和建议。 根据您的评论、我尝试了使用充电完成计时器设置对 EVB 进行测试、在完成电池充电周期后、电池可以充满电。 但是、充电持续时间比设置 (ITERM:100mA) 之前长(约 11 分钟)、详细信息如下面的比较捕获所示。 你知道这是什么原因吗?

    这里还有一个问题、即充电器 IC 的 CE 引脚功能、目前、我们的工程有一个 MCU 来连接它。 但我不确定该功能是否应由 MCU 控制、因为当电池触发终止电流时、充电器 IC 可自动停止充电过程。 如果我们使用 MCU 的 GPIO 来控制充电器 IC 的 CE 引脚、那么这看起来像是冗余设计。 “你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    请在下面查看我的评论。  

    电池可以充满电。 但是、充电持续时间比设置 (ITERM:100mA) 之前长(约 11 分钟)、详细信息如下面的比较捕获所示。 您知道原因是什么吗?

    在启用充电完成计时器的情况下、预计总充电时间会更长。 根据配置的不同、该功能在达到终止后继续充电 15、30 或 45 分钟。  

    您的测试似乎已确认 ITERM = 120mA + 15 分钟充电时间比 ITERM = 100mA 时的充电时间长。 这是一个合理的结果。  

    如果我们使用 MCU 的 GPIO 来控制充电器 IC 的 CE 引脚、那么这看起来像一种冗余设计。 您对此有何看法?

    您是正确的、当充电周期终止时、充电将自动停止。 在这种情况下、无需更改 CE 引脚状态。 话虽如此、还有其他原因让一些客户希望能够通过 MCU 控制来启用/禁用充电。 充电可通过 CE 引脚或 EN_CHG 位禁用、因此如果您希望将 GPIO 引脚保存用于单独用途、可以选择通过 I2C 而不是通过 CE 引脚控制充电启用/禁用。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的支持和解释、现在、我认为我的问题已解决。 非常感谢。