This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:符合开发工具的 FuSa 标准

Guru**** 2599915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564050/bq79731-q1-fusa-compliance-of-dev-tool

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在 FuSa 相关应用 (BJB) 中使用 BQ79731。 它们使用 BQ797XX GUI 作为编写单元测试的工具、作为其 FuSa 开发流程的一部分。

您能否确认该 GUI/DEV 工具是否可用于 FuSa 工程开发的一部分?

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    可以、GUI 可用于此目的。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    谢谢、我们在某种程度上对此有某种理由吗? 一个清单或其他一些文档中?

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我认为我们的文档中不清楚说明这一点、但是、几乎所有 TI 端针对 FUSA 要求和其他标准的验证都使用 GUI。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    希望这对于 Ficosa 来说是可行的、但我们针对 FuSa 开发的内部 TI 标准(QRAS AP00210 第 7.15 节)确实指出我们需要进行软件工具分析(应记录在软件工具报告中)、以帮助最终用户知道 该工具是否符合其 FuSa 要求。

    如果我们建议客户将此工具用于 FuSa、那么在我看来、我们应该提供这样的报告。 您能否与内部团队核实?

    e2e.ti.com/.../AP00210.pdf

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我会询问团队中的其他人、这是否是我们可以为客户验证的内容。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我与我们的 FuSa 专家讨论了该问题。 我需要更正我的陈述。 不应将 GUI 用于 FuSa、因为它不符合 ISO26262 规定的要求。 对于此测试、客户应使用其主机 MCU 和软件。 该 GUI 用于初始验证并了解如何实施设计。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    非常感谢后续的这个 和你的修正,这是重要的信息 Ficosa

    此致、Antoine