This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关机问题和 MaxError

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567168/bq40z80-question-to-shutdown-and-maxerror

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

你(们)好

我们正在使用 BQ40Z80 来设计 BMS。 我们想知道在 BMS 关断时间过长后 MaxError 会发生什么情况。

启动到 NORMAL 模式后、MaxError 会更高、甚至是 100%、还是会保持在原来的位置? 时间是否重要、电池组处于关断状态的时间有多长?

MaxError 的附加问题:它是否仅反映 RelativeStateOfCharge () 和 AbsoluteStateOfCharge () 的准确程度、或者它是否还提供有关 RemainingCapacity () 的可保留性的信息?

 从 Shutdown 唤醒一段时间后 RemainingCapacity () 是否正确?

感谢您的回答

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    您能否优先考虑此问题、尤其是 MaxError 还反映 RemainingCapacity 上的保留状态或者 RemainingCapacity 始终准确而不考虑 MaxError 时。

    背景是、如果电池即将耗尽、我们的器件会向用户发出警告。 仅仅查看 RemainingCapacity 是安全的吗、还是我还需要考虑 MaxError?

    MaxError 和 RemainingCapacity 的保留状态将受到较长关断时间的影响? 关闭后、电池组将充满电。

    感谢您的支持。
    此致、
    Marco