This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158RTER‑10V-60V 至 12.00V @ 1A 定制设计、实现隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567643/lm5158-customize-lm5158rter-10v-60v-to-12-00v-1a-design-for-isolation

器件型号:LM5158


工具/软件:

我想设计一个具有 10V 至 60V 输入和 12V 输出的隔离式电源电路。 当我使用 Webench 时、所连接的设计似乎合适、但在这种情况下、输入 GND 和输出 GND 是相同的。 我认为这会破坏隔离。 我在电源电路设计方面的经验不多。 因此、我想问:在 LM5158 上、AGND 和 PGND 引脚上、这些接地端是否连接在一起? 它们应该在这里连接吗? 在数据表中、变压器次级侧的接地端看起来是隔离接地。 所有其他接地端是否都连接在一起? 在所附的图像中、是否所有接地都编号为 1 到 8 个输入接地、但 8 个除外、哪个是隔离接地?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:  

    感谢使用 E2E。 SEPIC 不是隔离式拓扑。 如果需要隔离、我建议在反激式配置中使用 LM5158。  

    还有一份有关如何隔离 ta 的应用手册: https://www.ti.com/lit/SEPIC/ssztcx0/SEPIC ssztcx0.pdf 

    AGND 和 PGND 引脚—这些接地端是否连接在一起?

    这些引脚必须连接在一起。 通常在 IC 下方电路板上的一个点进行。 AGND 旨在提供更安静的 GND 来连接敏感器件。 但这些 GND 不能分离。  

    原理图中的接地端为 AGND 和 PGND。 都连接在一起。 拓扑未隔离。  

    此致

    Moritz