This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:负输出电压设置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567394/tps564247-negative-output-voltage-setup

器件型号:TPS564247


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们计划使用 TPS564247 实现正负电压输出、输入电压范围为 3.0V~4.5V、输出为–2.2V 和+0.95V、最大电流为 3A、原理图如下所示:

您能否帮助确认设计是否可行? 如果没有、您对此应用有更好的建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以将 TPS564247 用于正负(反相降压/升压)配置。

    对于正输出电压、原理图看起来很合适。

    关于反相降压/升压配置、请在输入侧添加一个额外的 22uf 电容器、并将电感值增加至 2uH。

    另外、我随附了一份非常漂亮的应用手册、可帮助您设计反相降压/升压转换器。

    e2e.ti.com/.../Working-with-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters-_2800_Rev.-B_2900_.pdf

    此致、

    Manish