This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:我们可以使用这种交错运行吗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5152-Q1, LM51521-Q1, LM5125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567095/lm51521-q1-could-we-use-that-interleaved-operation

器件型号:LM51521-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5152-Q1LM5125-Q1、LM5122

工具/软件:

您好的团队、  

我们能否通过使用 2 个或 3 个 LM51521-Q1 来进行双相或三相操作? 您还能回答关于采用旁路模式选项的 LM5152-Q1 的相同问题吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    您应该能够并联使用 LM5152-Q1 并具有旁路模式。  

    您还可以了解 LM5125-Q1、两相升压控制器。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    感谢您的答复。  

    您应该能够并行使用 LM5152-Q1 并具有旁路模式。  [/报价]

    我们可以通过 180 度相移来使用它吗? 是否与每个相位 LM5152-Q1 同步?  我们是否也可以使用 tripple?  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    我是否可以了解这里的应用需要什么? 是为了更高的输出功率吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    是的、我们会考虑它们用于更高的输出功率。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    如果需要多相、则建议使用 LM5122、另外还建议使用 LM5125 以更高的 Pout 和更高的功率密度。 LM51521 将需要外部时钟来进行 SYNC、不提供电流共享。 谢谢。