This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:请检查并确认 TPS54531DDAR 的 PH 引脚使用的环流二极管器件及其正向电压降是否正常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564213/tps54531-please-check-and-confirm-whether-the-catch-diode-part-used-and-its-forward-voltag-drop-is-ok-for-ph-pin-of-tps54531ddar

器件型号:TPS54531


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛成员:

在使用设计中的环流二极管器件将 24V 输入转换为 5V 输出、最大输出电流为 5A、标称输出电流为 4A 时、我需要一些帮助。 使用的器件为 TPS54531DDAR

对于 以接地方式连接到 PH 引脚的环流二极管、考虑到其正向额定电流和结至环境的低热阻、我想使用 ON SEMI 设计器件型号 MBRB20200CTT4G 中的这一特定肖特基二极管 CR4

但是、当电流为 4A 时、它的正向压降为 0.7 至 0.8V、所以使用它时我有点犹豫、因为它会导致该器件的 PH 引脚的最大负电压额定值为–0.6V。

您能不能告诉我、我是否可以继续使用 ON SEMI 的这款肖特基二极管器件 (MBRB20200CTT4G)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    是的、如果 PH 电压<–5V 的时间达到 10ns、您也可以使用高于肖特基二极管的电压、还可以看到您获得了多少 PH 电压。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、  

    我有两个后续问题:一个是基于占空比计算的有关使用这种特定肖特基二极管的问题、另一个是关于此 IC TPS54531DDAR 的内部输出电流限制

    1.请查看我的设计计算,重新检查我的假设是否错误或正确,您仍然认为上述肖特基二极管是安全使用的

    TPS54531
    Vin = 24V
    VOUT = 5V
    Iuot = 4A
    Freq = 570khz
    Duty = 21%
    t = 1.75us
    TOFF = 1.39us

    二极管正向 VTG = 0.75V @ 4A
    在整个运行过程中、降压 PH 引脚在占空比为 80%(1.39us) 时出现 0.75V 的电压。 这是否正常?

    2.数据表中提到的电流限值,是否用于输入? 或输出...此芯片的内部输出电流限制是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    我来检查一下。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen、

    如果您对上述问题有进一步的了解、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    PH 时为–0.75V 是可以的 — 即使我们确实推荐了类似器件 (http://www.smc-diodes.com/propdf/SBRD10200%20N1314%20REV.-.pdf)。

    但是、您选择的零件很好、您可以使用它。

    电流限制在输出侧。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢确认 Haseen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题…