This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16412DRCR 在输出短路测试期间损坏

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566975/tps1641-tps16412drcr-damaged-during-output-short-circuit-test

器件型号:TPS1641


工具/软件:

大家好:

我正在设计一个电源、希望使用电子保险丝来保护它、这样就不需要更换传统的保险丝。 我选择了 TPS16412DRCR 和检测输入。

正常运行时、器件按预期工作。 我的输入源是额定 AC/DC 电源 24V/0.65A

  • 通电后、我可以测量 电子保险丝的输出端为 24V

  • 当我在输出端连接一个电子负载时、器件运行正常:如果我超过电流限制阈值、电子保险丝将关闭输出、一旦降低负载、输出电压就会按预期恢复。

模拟时出现问题 输出端直接短路 。 在这种情况下:

  • 器件会永久损坏、最终在输入、输出和 GND 之间短路。

  • 发生这种情况后、IC 不再运行。

  • 我已拆焊并检查器件、并确认其物理烧坏。

  • 如果我更换了 IC、电路会再次工作、但重复短路测试时会发生相同的故障。

我尝试了一些更改来改善行为:

  • 降低 RLIM 来设置电流下限。

  • 减小 IDLY 电容器 数据值。

遗憾的是、结果始终相同:芯片在短路事件中损坏。

值得一提的是、我已经在之前的设计中使用过这种相同的电子保险丝参考设计、在这种情况下效果很好。 因此、我不确定当前问题是否与有关 规划 。 与之前的设计相比、除了之外、这是唯一显著的差异 Rlimit 值(由于我设置了不同的电流阈值)、在这个新 PCB 中我增加了多个 散热过孔连接到散热焊盘下方的 GND

有人可以就我的配置或 PCB 实现可能存在的问题提供指导吗?
如有任何帮助、将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否检查 VIN、VOUT 波形?

    我认为发生了 VIN 和 VOUT 中的绝对最大值违例、这就是导致此 EPID 的原因。

    在短路期间检查 VIN、VOUT、IIN 和/FLT 波形。

    谢谢  

    Amrit