This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:您是否有任何具有可调节安全计时器的锂离子电池充电器器件?

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25308, BQ25300, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565750/bq25308-do-you-have-any-li-ion-battery-charger-device-which-has-adjustable-safety-timer

器件型号:BQ25308
主题中讨论的其他器件: BQ25300、BQ25620、 BQ25611D

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在寻找具有以下特性的电池充电器器件。

请问您有这个器件型号吗?

所需功能
1.锂离子 1 节电池充电
2.独立操作
3. VIN(最大值)=大于 10V
4.电池充电电压=4.15V
5.电池充电电流= 1A(最大值)
6.拓扑=线性或降压
7.可调充电电流
8、 可调安全计时器
9、 电源路径不是必需的

 除了第 7 项可调安全计时器要求外、BQ25308 是同类产品中最佳的器件。
但我找不到任何满足他们所有要求的器件。  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    引入营销循环。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25308 或 BQ25300 正常。 为了满足 可调节安全计时器要求、TI 提供许多具有 I2C 的充电器产品来更改安全计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    非常感谢您的答复。

    我认为 BQ25308 和 BQ25300 总体上是不错的器件。
    但客户需要一个具有可调节安全计时器的充电器器件。

    您是否有此类设备?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kazuya、我们确实有许多开关充电器产品、如 BQ25620、BQ25611D 等、您可以使用 I2C 来更改安全计时器设置。  

    对于独立线性充电器、 https://www.ti.com/product/BQ25171-Q1 有一个专用的 CHM_TMR 引脚用于不同的充电时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的推荐。

    我会 推荐它们 BQ25171。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。