This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关 IC 故障的问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566428/tps2121-questions-about-ic-failure

零件号:TPS2121


工具/软件:

您好、Texas Instruments 支持团队、

我正在开发一款使用 TPS2121 的产品。
当我打开原型板的电源时、TPS2121 开始吸烟。

当我查看 TPS2121 时、我注意到引脚 12(RUX 封装)周围的区域被烧毁。

电路如下:

 USB-C 连接器(开路)-- FPF2496UCX (onsemi:SW)-- TPS2121:IN1

 交流适配器 (20V)-- USB-C 连接器-- CYPD3177 (FET)-- TPS2121:IN2

IN1 侧没有输入、但 FPF2496UCX 断开。

FPF2496UCX 的 IN 和 OUT 端子短接。

来自 IN2 的输入是否可能流入 IN1?

至于造成烟雾的原因、有何其他建议?

e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_power_5F00_mux_5F00_design_5F00_calculator_5F00_20250917.xlsx

此致、

三浦俊正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    ・断开的 TPS2121 已短接 IN1、IN2 和 OUT。

    ・连接到 OUT 的电路似乎正常。

    此致、

    三浦俊正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Texas Instruments 支持团队、

    我发现在某些情况下、输入电压具有较大的噪声尖峰。

    我已找到问题的原因、因此我将关闭此问题。

    此致、

    三浦俊正