This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:并联 LM61480RPHR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480-Q1, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566932/lm61480-lm61480rphr-in-parallel

器件型号:LM61480


工具/软件:

两个 LM61480RPHR IC 可以相互并联放置、以允许支持高于 8A 的电流的输出吗? 例如、这些 IC 中的两个是否可以并联放置以提供 16A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您能准确分享一下您的系统级规格(即 Vin 范围、Vout、Iout 等)吗?  

    LM61480-Q1 本身并不支持交错/并行功能、但是、它确实有一个 SYNC 引脚、可用于同步两个 LM61480 并并行使用。

    但是,请告诉我您的规格 — 我们的产品系列中还有其他器件,它们可以更好地适合您的应用。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 将为 24V (22-26V)、Vout 将为 12V、Iout 为 14-16A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    请访问 https://www.ti.com/product/LM704A0-Q1 和 https://www.ti.com/product/LM68680-Q1

    谢谢、

    此致、

    Taru