This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224Q1EVM:如何编程

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65222-Q1, TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567077/tps65224q1evm-how-to-program

器件型号:TPS65224Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65222-Q1TPS65224-Q1、TPS65224

工具/软件:

你好  

就像第一张图一样、当我选择 TPS6594 芯片、时、它有“Program Device“按钮。 但  我选择 TPS65224-Q1/TPS65222-Q1 芯片时、 如第二张图所示、没有编程按钮。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是基于 OTP(一次性可编程)的器件、因此无法重新编程。 TPS6594 是 EEPROM 器件、因此可以重新编程。  

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  现在、即使计算机未连接到任何外部器件、只需在在线 GUI 上选择不同的芯片、也会出现不同的情况。您的意思是、当我将一个空的 TPS65224 芯片连接到 EVM 板并将其连接到计算机时、就会出现“Program"按钮“按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这完全由 GUI 控制、因此如果您选择不支持编程的器件、此按钮将不可用。 是否连接了设备无关。 我们没有适用于此器件的空白/空样片。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。似乎我选择了错误的工具。如果我想 OTP 几个空的 TPS65222-Q1、我应该使用哪种设备和软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不支持对此 PMIC 进行编程、也不提供空的器件。 请查看某些目录解决方案是否适合您。 您是否需要特定的 MCU/SOC 供电?

    此致、

    Niko