请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983工具/软件:
您好、
我使用 TPS25983_COUT-v1.4 进行了计算、在设计概要中表明 Sesign_Calculator 是可选的。 我是否可以询问 TPS25983 是否需要 COUT 才能正常运行、或者它是指后续级的总负载? 由于后端连接到多个直流/直流转换器、并且每个直流/直流输入都有一个 CIN、因此此 CIN 与计算器中显示的 COUT 之间有何关系? 我正在考虑、如果 TPS25983 不需要这种 COUT 电容器、或者即使没有 COUT、它是否会更稳定? 然后我将其删除
此致