This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1-DESIGNCALC:Ruvlo_bottom_calc 未考虑 10uA

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564207/lm5123-q1-designcalc-ruvlo_bottom_calc-not-taking-10ua-into-account

器件型号:LM5123-Q1-DESIGNCALC


工具/软件:

大家好、在“LM5123 升压控制器设计工具“电子表格中、

Ruvlo_bottom_calc 似乎无法满足 10uA 的迟滞电流。

例如 Vuvlo_on=21V、 Vuvlo_off=18V、Ruvt 252k。 然后显示 Ruvb 14k、  

当输入电压为 21V 时、阈值为 1.1V 和 10uA、它应该约为 16k

此致

Kari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我将电子表格内的公式与数据表公式进行了比较。
    两者都考虑了 10uA 迟滞电流。
    唯一的区别是、快速启动器在计算中切换 SUPPLY_ON 和 SUPPLY_OFF 时间、这应该不会影响结果本身。

    数据表:

    快速入门计算器:

    R_UVLOT = ((Vsupply_on *(uvlo_falling/uvlo_rising))- Vsupply_off)/I_UVLO_hys

    R_UVLOB = UVLO_rising * R_UVLOT/(Vsupply_on - UVLO_rising)

    请告诉我、这里还有其他问题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    确切地说、该 R_UVLOB 计算中没有 10uA。

    根据数据表、“当 UVLO 引脚电压降至 VUVLO 以下或在器件配置期间、会启用电流阱、导致 UVLO 引脚上的电压快速下降。

    因此、在工作状态下、10uA 关闭、阈值降至 1.075V

    因此、在工作状态之前、启用 10 μ A、阈值为 1.1V?

    例如、在电子表格中、我输入了 22V 且 18.5V >> 300k 和 15.789k

    因此、R_UVLOT 中需要的电流才能使电压高于 1.1V。

    I = 1.1/15789 + 10uA = 79.7uA

    79.7uA x 300k + 1.1V = 25V、不是 22V

    此致

    Kari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:


    LM5123 在 UVLO 引脚上具有两个特性。 其中一个是 25mV 的电压迟滞。
    第二个是 10uA 的灌电流、其在 Ven 和 Vuvlo 范围内有效。
    这两个特性是相互独立的。

    根据我的理解、仅在一个电阻公式(在本例中为高侧电阻器)中考虑 10uA 就足够了。
    所以公式中不应出现错误。

    您提到的阈值是基于计算得出的、还是在使用实际器件的基准测试中观察到的阈值?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    这基于计算结果和电子表格。 我想在拥有原型之前(而不是之后)使值正确。

    该电子表格会抛出较高的 Ruvt_calc 值 (250k)、并允许手动输入 Ruvt。 因此、现在底部电阻器 Ruvb 需要考虑 10us、但没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    您能否根据您的计算来确认要实现的导通/关断值和电阻值?
    根据您的初始主题:
    Vuvlo_ON=21V
    Vuvlo_off=18V
    Ruvt =252k Ω
    Ruvb = 14k Ω 或 16k Ω

    由于我们有 LM5123 EVM 板、我可以使用工作台测量来验证方程。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    Ruvb 不能同时是 14k 或 16k、只需要一个答案。 选择错误的电压将是目标电压相差 14%、这意味着该电压可能仅在 24V 时导通。

    这里的总体问题是电子表格公式错误、它们与数据表公式不同。

    R_UVLOT = ((Vsupply_on *(uvlo_falling/uvlo_rising)- Vsupply_off)/I_UVLO_hys 本质上是调节 Vsupply_on。 那么、您无法做到这一点、因为当目标是 Vsupply_on 时、隐含的电流为 10uA。

    R_UVLOB 要差得多。 它在计算中使用了 Vsupply_on、如果公式中的电流也为 10uA、这将是正常的。 但事实并非如此。 因此、如果它遵循仅使用 Vsupply_off 的数据表公式会更好、尤其是因为可以手动输入 Ruvlot。

    总之、我在数据表中已经了解到 UVLO 的源电阻需要约为 5k、因此导通电压和关断电压之间不存在很大的差异。 所以、现在我将使顶部电阻为 91k、将底部电阻为 5k6。 希望得到大约 Von 19.885V 和 voff 18.543V

    此致

    Kari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    我在我们的 EVM 板上使用 91k Ω 顶部电阻器和 5.6k Ω 底部电阻器进行了测试。
    测试结果给出:
    接通:19.69V
    关断:18.48V

    这一结果在您计算的 1%以内。
    我希望这个基准测试结果能让您对自己的设计更有信心。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分