This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65137AS:添加负载后、没有输出

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567173/tps65137as-after-adding-the-load-there-is-no-output

器件型号:TPS65137AS


工具/软件:

您好  :先生  

我们发现 TPS65137ASDSCR 存在与此芯片相关的问题、即空载时、输出正负电压是正确的、但是当连接到屏幕负载时、正负电压都消失了。 可能的原因是什么?

黄色表示 VCC、绿色表示 ELVDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    请检查 L6 和 L7 的电感器电流。恐怕存在过载情况。

    顺便说一下、这是 OLED 面板应用吗? 最好共享规格。

    谢谢、

    Colin