This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:TPS7A4101DGNR 外露散热焊盘的氧化处理

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561385/tps7a4101-tps7a4101dgnr-exposed-thermal-pad-oxidation

器件型号:TPS7A4101


工具/软件:

尊敬的技术支持:

美好的一天!

如果担心进一步使用、请验证 TPS7A4101DGNR 报告的外露散热焊盘氧化情况。

我们所有的再开采库存都被确认具有相同的条件。

每位客户所有 24 件看起来都是氧化的。 这是否有缺陷? 请
请参阅电子邮件并告知其是否有缺陷。 需要更换。

Mouser 器件型号:

595-TPS7A4101DGNR

制造商器件型号:

TPS7A4101DGNR

制造商:

Texas Instruments

说明:

LDO 稳压器 50Vin 50mA Sgl OUT L DO 线性寄存器 A 595-TPS7A4101DGNT

生命周期:

-

数据表:

TPS7A4101DGNR 数据表

 

 

 



客户信息:
IC Lando 公司
3-3-6 Nihonbashi-Ningyocho
Chuo-Ku
Tokyo, 13
日本
011 813 5643

     
此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel — 感谢您联系我们。

    您能否请您确认这仅适用于一卷带还是多卷带? “你是不是很怕她?“

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    感谢您的验证。

     

    剩余库存 PO 为:

    029-Y1555 ->日期代码 2324+5、图解代码 3111447UT2

    029-5Y248 ->日期代码 2327+5 <-与交货相同

    029-A8388 ->日期代码 2424+5、图示代码 4053759UT2

    029-AD609 ->日期代码 2426+5、图解混合

     

    知识

    P/N # 595-TPS7A4101DGNR、24 台 PC (Mouser PO # 029-5Y248   ->日期代码  2327+5)

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel-您的意思是、我们已经观察到所有这些卷盘中的散热垫氧化了吗?   

    这些卷带是刚刚交付给客户还是已经存放了一段时间?

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    通过 2025年08月27日 交付给客户 、适用于 P/N # 595-TPS7A4101DGNR、24 台 PC (Mouser PO # 029-5Y248)

    以下是我们的库存接收日期。

     

    器件型号

    签发 COO

    生产日期代码

    事务日期代码

    批次代码

    正确接收

    PO

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2324+5.  

    2324  

    3111447UT2  

    2023年07月20日

    029-Y1555

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2327+5.  

    2327  

     

    2023年09月08日

    029-5Y248.

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2424+5.  

    242424  

    4053759UT2  

    2024年10月07日

    029-A8388

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2426+5.  

    2426  

    混合  

    2024年10月21日

    029-AD609

     

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manuel — 我正在与封测厂核实,但是您能否确认表中列出的所有材料也存在氧化问题? 还是仅 24 台 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    感谢您的协调。 请在验证后立即分享。

    通过 2025年08月27日 交付给客户 、适用于 P/N # 595-TPS7A4101DGNR、24 台 PC (Mouser PO # 029-5Y248)

    我们的剩余库存已验证底部已变色。 PO 是:

    029-Y1555

    029-5Y248.

    029-A8388

    029-AD609

     

    器件型号

    签发 COO

    生产日期代码

    事务日期代码

    批次代码

    正确接收

    PO

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2324+5.  

    2324  

    3111447UT2  

    2023年07月20日

    029-Y1555

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2327+5.  

    2327  

     

    2023年09月08日

    029-5Y248.

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2424+5.  

    242424  

    4053759UT2  

    2024年10月07日

    029-A8388

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2426+5.  

    2426  

    混合  

    2024年10月21日

    029-AD609

     

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    感谢您的协调。 请在验证后立即分享。

    通过 2025年08月27日 交付给客户 、适用于 P/N # 595-TPS7A4101DGNR、24 台 PC (Mouser PO # 029-5Y248)

    我们的剩余库存已验证底部已变色。 PO 是:

    029-Y1555

    029-5Y248.

    029-A8388

    029-AD609

     

    器件型号

    签发 COO

    生产日期代码

    事务日期代码

    批次代码

    正确接收

    PO

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2324+5.  

    2324  

    3111447UT2  

    2023年07月20日

    029-Y1555

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2327+5.  

    2327  

     

    2023年09月08日

    029-5Y248.

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2424+5.  

    242424  

    4053759UT2  

    2024年10月07日

    029-A8388

    595-TPS7A4101DGNR

    TH

    2426+5.  

    2426  

    混合  

    2024年10月21日

    029-AD609

     

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    请验证。

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel -

    我一直在与封测网站讨论此问题、下面是一些问题/反馈:  

    1.对于显示氧化的 24 台 PC、客户是否只发现一个卷盘中有 24 台 PC 变色、或者您只收到 24 台 PC?  

    2.其他批次客户是否收到了之前存放在储藏室的部分卷盘?  

    3.氧化是否仅发生在开槽孔上,任何其他氧化观察到的铅或电源板上的其他区域?

    根据封测的经验、他们怀疑这与客户的环境有关、但您可以联系当地的 FQE 并返回受影响的材料、以便 在需要时进行进一步调查。  

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su:

    感谢您的协调。

    注意返回 受影响的材料、以便在需要时进一步调查。

     

    以上回答 1~3、我们的剩余库存也经过了相同条件的验证。

    我们尚未打开包装带、只需窥视可见部分即可

    在托盘带的底部、底部已经变色

     

    通过 2025年08月27日 交付给客户 、适用于 P/N # 595-TPS7A4101DGNR、24 台 PC (Mouser PO #  029-5Y248)

    我们的剩余库存已验证底部已变色。 PO 是:

    029-Y1,555,029 029-5Y248,029 029-A8,388,029 -AD609

     

    此致、
    Manuel