This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:自主运行:是否需要任何硬件连接来防止反向模式?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567495/bq25756-autonomous-operation-are-any-hardware-connections-required-to-prevent-reverse-mode

器件型号:BQ25756


工具/软件:

我们以独立模式(仅受电方)运行充电器、以便为 8S 锂离子 电池充电。  充电 电源通过 USB-PPH1S 供电、使用 TPS25751S、设置为仅协商 PD 上的 12V @ 5A。  我们不想将 I2C 线路连接到 BQ25756。 我们需要了解在硬件中禁用反向模式的方法。 引脚 32 和 33 的数据表说明均显示为 VAC、但功能似乎不同:

输入电压检测和电源 –在引脚和 PGND 之间连接一个 1-μF 电容器。 引脚 33 是 为 IC 供电的输入偏置、ACOV/ACUV 电阻分压器应相对于引脚 33 连接。  启用反向模式时、引脚 32 被调节为 VAC_REV。'

MODE 引脚 (17) 只能连接到 PGND。 当从未收到 I2C 命令时、这是否固有地阻止反向运行? 请澄清、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    简体:

    将引脚 32 和 33 相互连接、并连接输入电压。 将引脚 17 接地。 当 BQ25756 处于自主运行状态时、该器件不会进入反向模式。

    长格式:

    在独立运行中阻止反向模式不应有额外的要求。 输出侧高侧 MOSFET 的体二极管应阻断反向电流、并且如果没有 I2C、器件将不会进入反向模式。

    引脚 32 和 33 都是 VAC。 不要担心引脚 32 和引脚 33 之间的差异。 它们在器件的电源路径版本上有两种不同的功能、但对于 BQ25756、它们是同一引脚、应连接在一起。

    MODE 引脚来自器件的仅转换器版本。 这对 BQ25756 没有影响、因此我们将其改为额外的接地连接。 该引脚与反向模式没有任何关系。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael