This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:PGTH 引脚在过压下的故障模式

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566509/lm7310-failure-mode-of-pgth-pin-with-over-voltage

器件型号:LM7310


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM73100、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我 PGTH 引脚 在过压下的故障模式吗?

——

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一  

    感谢您的耐心

    关于 PGTH 引脚、


    它直接通过电阻梯沿 VOUT 运行。 因此、在过压期间、它也跟随 VOUT。 但在过压期间、PG 引脚会被下拉。 因为当 PGTH 引脚为低电平或检测到任何故障时、PG 引脚会被下拉。  

    希望这清除了疑虑

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    您能提出以下问题吗?  

    (1) 我认为当 PGTH 电压超过绝对最大额定值时、PGTH 引脚将损坏。
    它会是开路、短路还是其他情况?

    (2) 损坏后、PG 功能本身是否会变得不可用、
    还是整个 IC 的功能会出现问题?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    1) 我认为当 PGTH 电压超过绝对最大额定值时、PGTH 引脚将损坏。
    它是开放的、短路的还是其他的?

    PGTH 在短接至更高电压时将损坏。 失效模式可能会短接至 GND(如果 ESD 二极管损坏)或也可能开路。 没有特定的机制来保证任何特定类型的故障、因此我们无法告诉您可能发生的故障的确切类型。

    ( 2) 如果损坏, PG 函数本身将会变得不可用,
    或者整个 IC 的功能是否会出现问题?

    完全取决于器件发生的情况。 在 PGTH 短接至 GND 的最有可能情况下、PG 功能将被禁用、但这不能保证、并且器件的关键功能也会受到损坏。

    Inoue-San、您能告诉我为什么客户对此感到担忧吗? 为什么它们预期在 PGTH 引脚上发生 OV 事件。 通常、如果相应地设置了电阻梯、我们不会预计该引脚上会出现过压。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案并确认您的问题。

    您能稍等几段时间吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi