This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:引脚 CP MOSFET 损坏

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567039/tps23731-pin-cp-mosfet-damage

器件型号:TPS23731


工具/软件:

尊敬的团队:

通电后插入或拔下 RJ45 连接器时、PoE IC TPS23731 会损坏。

IC 的测量结果显示该引脚 CP 短路 GND

在重复的 RJ45 插拔过程中、测得的 MOSFET VDS 超出规格。

VDS 49.3V、规格最大 45V

将 C717 增加到 4nF 并没有改善该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您联系我们!  

    我们已经与 TI FAE Ben Su 讨论了该案例。 我们将保留您在电子邮件中发布。

    此致、

    Zhining