This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:连接外部电源时、系统由电池供电。 补充剂。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567365/bq25622e-system-powering-from-battery-when-external-supply-connected-but-supplementing-not-required

器件型号:BQ25622E


工具/软件:

我们的项目有一个奇怪的情况。 我来解释一下设置。  

外部电源>12V  

输入电流限制为 2A。

只有系统导轨上的东西是直接连接的蜂窝调制解调器。 (接受范围为 2V 至 5.5V)  

STM32 通过 3.3V 稳压器实现。  

激活时的调制解调器将在其电压电平下平均消耗大约 200 –300mA、偶尔会出现 2A 非常长的“短“尖峰。  

STM32 在激活时使用以下 10mA。

我们将 BQ 配置为将 18650 电池充电至 4.1V。

这是批量寄存器设置代码。  

void BQ25622Driver::setup()
{

  // Configure registers (as per your original settings)

  _log.noticeln("[BQ25622] Resetting BMC Regs");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargerControl2, 0b1'1'00'01'0'1);

  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Charge Current Limit to 1A");
  writeRegister16(BQ25622Register::ChargeCurrentLimit, 0b0000001101000000); // 1A charge current


  setChargeVoltage(4100); // value in mV

  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Input Current Limit to 2A");
  writeRegister16(BQ25622Register::InputCurrentLimit, 0b0000010111110000); // 2A input current limit


  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Input Voltage Limit to 6V");
  writeRegister16(BQ25622Register::InputVoltageLimit, 0b0001001011000000); // 6V input voltage limit


  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Pre-Charge Current to 300mA");
  writeRegister16(BQ25622Register::PreChargeControl, 0b0000000011100000); // 300mA pre-charge current


  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Termination Current to 100mA");
  writeRegister16(BQ25622Register::TerminationControl, 0b0000000001001000); // 100mA termination current


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring Charge Control 0 register");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargeControl0, 0b00000110);


  _log.noticeln("[BQ25622] Setting Charge Timer Control");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargeTimerControl, 0b01001100);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring Charger Control 1");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargerControl1, 0b101000'00); // first two bits control the watchdog that caused charge current to reduce. Setting this to 0 disables watchdog
  _log.noticeln("[BQ25622] Configured Charger Control 1");
  _log.noticeln("[BQ25622] Host Watchdog disabled");

  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring Charger Control 2");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargerControl2, 0b0'1'00'01'0'1);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring Charger Control 3");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargerControl3, 0b000'0'1'1'00);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring Charger Control 4 with 3A peak battery output");
  writeRegister8(BQ25622Register::ChargerControl4, 0b10'0'00'0'00);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring NTC Control 0");
  writeRegister8(BQ25622Register::NTCControl0, 0b01011101);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring NTC Control 1");
  writeRegister8(BQ25622Register::NTCControl1, 0b00100101);


  _log.noticeln("[BQ25622] Configuring NTC Control 2");
  writeRegister8(BQ25622Register::NTCControl2, 0b00111111);

}

您可以看到、它大多数都硬编码了字节值。  

我们将系统设置在工作台电源上。

主要问题是 、我们有时会看到电流消耗在小数点后三位的 PSU 上显示为 0。 系统似乎正在消耗电池而不是外部电源。

此时、我们知道蜂窝调制解调器处于连续模式、因此它应该在 PSU 处绘制大致的 60mA。 这远低于 2A 电流限制设置。 因此 BQ 不应补充系统电源。  

但此时、系统似乎完全由电池供电。

电池可能有时略高于 4.1V。 我们想知道 BQ 是否优于外部电源将电池放电至 4.1V 电平。  

当我们连接 STLink 对 STM32 进行编程并与其连接时、我们通常也会在 PSU 上看到此 0 电流。

它是官方 STLink、其 3.3V 引脚用于检测电压电平、不提供电压。  

我认为、首先、我们需要更好地了解 BQ 将如何处理略高于目标电压但仍在电池化学范围内的电池。  

这也是为什么 BQ 似乎不时为系统供电、即使连接了外部电源也是如此。  

发生这种情况的原因。  

目前它不会破坏我们的产品,但它是扔了大量的问号,我们需要首先理解,然后我们才能够舒适地前进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    当电池略微高于完全充电电压设置时、在您的情况下为 4.1V 时、如果尚未终止充电、则充电会暂停、并且 BQ25622E 会在 BAT 引脚上施加内部 30mA 灌电流、以降低电池电压。 降压转换器将保持开启状态、因此输入源为 SYS 供电。  

    如果电池电压继续升高、它将开始提供一些 SYS 负载、如果继续增加、降压转换器最终将关断、并且在电池电压降低之前、电池将仅为系统供电。  

    主要问题是 、我们有时会看到电流消耗在小数点后三位的 PSU 上显示为 0。 系统似乎正在消耗电池而不是外部电源。

    当系统从电池获取功率时、即使连接了输入电源、您能否从 BQ25622E 提供寄存器转储、以便我可以查看?

    此致、

    Garrett