This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:支持低/空载条件下的嗡嗡声声音

Guru**** 2602405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564792/bq25730-support-on-buzzing-audible-sound-at-low-no-load-condition

器件型号:BQ25730


工具/软件:

尊敬的团队:

在低负荷或无负荷条件下、我们会听到嗡嗡声。 在探测过程中、我们观察到高侧 FET 的栅极以及开关节点处出现振铃(请参阅随附的图以供参考)。

根据数据表、启用 OOA 位会将开关频率钳位在可闻范围以上。 不过、由于默认情况下启用该位、我们预计噪声会消除。 尽管如此、可闻噪声仍然存在。

请告知:

  1. 为什么即使启用 EN_OOA 后、可闻噪声仍然存在?

  2. 可以采取哪些措施来避免或减轻这种噪音?

感谢您的支持。

  

在图中可以 看到:通道 2 和 4 是高侧 FET 的栅极、通道 1 和 3 是低侧 FET 的栅极。

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    它看起来充电器开关频率为 360kHz、即使存在低频成分、也仍然高于 100kHz。  

    您能告诉我可闻噪声频率吗?

    噪声通常来自电感器的陶瓷电容器激励。 如果在输入侧添加更多的铝帽或摆帽、同时移除一些陶瓷帽、则可以降低可闻噪声。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    可闻噪声频率 在 4kHz 和 13KHZ 之间切换。 我们尝试在输入端添加钽电容器、但没有变化。 在输出端添加钽电容后、可闻噪声显著降低。 请注意、输入电压为 15V、 输出电压为 16.8V。 请查看下面提供的波形。

    删除了陶瓷电容器并在 输入侧添加了钽电容器(图 1 和 2):

    删除了陶瓷电容器并在输出侧添加了钽电容器(图 3 和 4):

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    很高兴看到改进! 我假设满足最小输出电容、并使用了一些铝制电容器。  

    供您参考、请遵循以下原理图检查清单、并确保满足最小输入和输出电容。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1033.BQ2570X_5F00_BQ2571X_5F00_BQ2572X_5F00_BQ2573X_5F00_SchematicChecklist-Rev.-A.pdf

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    是、我们根据检查清单中提供的建议添加了输出和输入电容器。 据称要添加  大于 90W 的钽电容器。 但我们的设计功率小于 90W、因此未考虑钽电容器。 在轻负载条件下产生这种振铃和噪声的实际原因可能是什么? 为什么添加钽电容器后可以降低这种可闻噪声(尽管不建议使用低于 90W 的电容器)? 但是、在轻负载条件下振铃持续存在。

    此致、

    Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、

    由于不连续导通模式、通常会在轻负载时出现振铃。 振铃可能会在陶瓷电容器上引起可闻噪声、但在钽电容器上不会引起可闻噪声。 这与电容器的物理特性有关。 您可以在 90W 以下的应用中使用钽电容器。  

    此致、

    Tiger