This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV770:具有低电平有效使能端的 LDO 器件

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566978/tlv770-ldo-devices-with-active-low-enable

器件型号:TLV770


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找一款具有低电平有效使能端的 LDO、能够更好地满足以下要求;

 - IOUT = 150mA ~ 300mA

 - VOUT = 3.3V(固定)

 -封装类型= SC-70

TI LDO 产品中是否有合适的产品?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JH、

    我们没有采用此封装且具有低电平有效 EN 的 LDO。 理想选择是 TPS71733DCKR

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -吉米