This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:外部电芯分压器

Guru**** 2591640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565696/bq78350-r1a-ext-cell-divider

器件型号:BQ78350-R1A
主题:BQ78350-R1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在配置 BQ78350-R1、并且已启用 VEXTAVG_EN。 我正在寻求有关 Ext Cell Divider 参数的说明。

该参数是否对于电量监测计算法准确运行至关重要? 为外部分压器设置不正确的增益值可能会产生什么后果? 这会影响荷电状态估算吗?

任何见解都将非常感谢。

谢谢。

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这主要用于在发生故障时进行日志记录。 请确保这是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。

    我想了解确切的行为。 如果VEXTAVG_EN禁用该功能 (VEXTAVG_EN = 0)、具体如何影响电量监测计算法? 它只是阻止记录、还是改变了算法计算荷电状态的方式?

    具体而言、当使用参数记录时、哪些类型的故障会触发此日志? 如果禁用该功能、这些故障是否不再记录?

    是否有VEXTAVG_EN详细说明此功能或算法的特定文档?

    我想确保我了解此参数对整体监测性能的全面影响、而不仅仅是故障后诊断的影响。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前固件版本不使用此特定测量值来计算 SOC、但 TI 保留使用此测量值的权利、因此如果您的硬件设计不支持该测量值、则在技术上不兼容、并且如果 TI 发布了另一个固件版本、则可能是特定固件版本的问题。