This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4003-SEP:VIN 对外部设置频率的影响

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566965/tps7h4003-sep-impact-of-vin-on-externally-set-frequency

器件型号:TPS7H4003-SEP


工具/软件:

您好、

在 数据表的“电气特性“部分、 提供了不同 RT 值和不同 VIN 值下的外部设定频率、但我找不到有关 VIN 和频率之间关系的更多说明。 是否有适用于 FSW-VIN 的公式(类似于 FSW-RT 公式)或一些更详细的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syler:

    对于 VIN 范围内的 fsw、没有公式。  器件数据表的外部设置频率部分确实在三种不同的 RT 设置下为两个 VIN 电平提供了最小值典型值和最大值数据点。 这些数据点是在器件的整个温度范围内收集的。

    此外、器件数据表第 9 页的图 6-3 提供了–55°C、25°C 和 125°C 下 VIN 范围内的 Fsw 图。

    谢谢、

    Andy