This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:芯片应用要求

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566206/tps25751-the-application-requirements-of-chips

器件型号:TPS25751
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们最初打算为 RG650 侧 PD TPS25751 芯片的 EPPROM 开发固件烧录。    然后发现、根据文档、固件必须已存在于 EPPROM 中、然后才能使用 RG650 模块将固件刻录到 PD 芯片上的 EPPROM。    我们需要咨询 TI。    1.   如果 EPPROM 没有被刻录,连接到 PD 芯片的 EPPROM 是否可以通过将主控件连接到 PD 芯片来刻录?    如果有解决方案、是否有与 Linux 系统相关的驱动程序或应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:  

    感谢您联系我们!

    是否要首次对空 EEPROM 进行编程或更新 EEPROM 上的现有映像?  

    引用的应用手册介绍了有关如何更新 EEPROM 上的现有映像以进行现场更新的过程。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya Khedr  

    我想首次对空 EEPROM 进行编程。  主控制芯片连接到 PD 芯片的 I2Ct。 EPPROM 芯片连接到 PD 芯片的 I2Cc。

    应用手册
    TPS25751 和 TPS26750 通过 I2C 进行的 EEPROM 更新、它是否描述了 Linux 系统下的驱动程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrt:  

    应用手册中详细说明的过程不适用于空 EEPROM。  

    为了进行测试和开发、我们的团队使用 Aardvark  以及闪存中心软件来对 EEPROM 进行编程。  

    对于量产、我们建议与您的 EEPROM 分销商合作、了解如何刷写。  

    此致、  

    Aya Khedr