This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:充电测试电路

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567135/bq25171-q1-charging-test-circuit

器件型号:BQ25171-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们正在考虑大规模生产的检查程序。
是否可以使用随附的文档作为充电 IC 规格?

e2e.ti.com/.../BQ25171_2D00_Q1_5F00_charging_5F00_test_5F00_250918.xlsx

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dice-K

    此连接的电路可以、应该用于测试。   

    镍氢电池充电曲线没有与锂离子电池类似的电池短路功能、因为锂离子电池在低电池电压时会降低电流。

    在输出端连接电阻器后、BQ25171 将为 125mA 提供电流、并在 12 Ω 电阻器上产生 1.5V 电压。