This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:Bq24074 并联+。电池 SOC

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ24074, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566834/bq24074-bq24074-in-parallel-battery-soc

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:TPS63070BQ25616

工具/软件:

对于一个设计,我正在与输出 2A @ 5V 的要求,我使用 2xbq24074 并联一个 tps63070 .

BQ 为电池充电并产生 4.4V 输出、然后 tsp 产生 2A @ 5V 电压

 

这似乎是有效的,除了我的充电电流保持在 1.5A(不应该变成 3A 并联)?

有一些设计规则要应用? 目前、我共享了 2 个 bq24074 之间的端接电阻器和分压器  

另一方面、我现在遇到了在负载下测量电池 SOC 的问题。  

您建议使用哪种最佳解决方案或 IC 来实现此目标?  

是否有一些类似于 bq24074 但集成了强大输出+电池 SOC 的 IC?  

电池实际上是一个 3.7V 5600mah 锂电池,但如果有更好的性能,我也可以将它更改为 7.4

此致

Giorgio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您的联系。

    并联使用 2 个 BQ24074 是可行的、但使用此设置时有重要的注意事项。 一种是阻止两个器件同时进入 CV 充电、因为两个器件尝试同时调节同一个点可能会导致问题。 一种权变措施是错开每个器件进入 CV 的点。在其他充电器上、可以通过 I2C 或使用编程电阻器调整电池调节电压、但对于此器件、电池调节电压是固定的。

    对于这么大的输出电流、线性充电器也不如开关充电器效率高。 根据您的充电和输出电流要求、我建议您的设计使用降压充电器。

    您的设计还有其他要求吗? 您更喜欢独立充电器还是 I2C 控制型充电器? 您使用的是 1 节或更多电池?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    感谢您的要求、  

    我基本上是在尝试开发一个项目、用于创建便携式电池 (3.7V 或 7.4V)  

    一个 USB 用于为器件充电。  

    第二个 USB 端口用于为手机充电。  

    我绝对需要将充电和放电端口分开、因为它们位于我的外壳上的不同位置。

    有 2 个重要事项:

    1) 充电端口需要具有 1.5A-5V(因此使用 BQ2402x74、因为它仅输出 1.5 –1.5A)

    2) 当电池电量较低时、需要禁用端口(这就是我需要具有集成库仑计的原因)

    3) 我可以在 3.7 或 7.4 伏的配置中使用 2x18650 并联(可能更好的是 7.4 在电缆上的电流更低)  

    理想情况下,我会需要一些不需要 I2C 配置的东西,将会更好的电阻器  

    有一些建议吗?  

    此致

    Giorgio  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您的跟进。

    1) 充电端口需要具有 1.5A-5V(这就是为什么使用 2xBQ24074、因为它仅输出 1.5 –1.5A)

    我推荐 BQ25616。 它是一款具有集成升压功能的独立降压充电器、可用于为设计中的第二个 USB 端口供电。 如果您对此充电器有任何疑问、敬请告知。

    2) 当电池电量不足时、我需要禁用端口(这就是为什么我需要集成库仑计的功能)

    电池电量监测计 IC 或具有集成式 ADC 的充电器 IC 可用于估算荷电状态。 这两个都需要 I2C 通信、但如果唯一需要的功能是在电池电压过低时禁用转换器、则当电池电压降至特定阈值(通常为 2.8V)时、独立充电器会执行此操作。

    3) 我可以在 3.7 或 7.4 伏的配置中使用 2x18650 并联(可能更好的是 7.4 在电缆上使用更少的电流) [/报价]

    是否使用 1S 或 2S 取决于所需的输出功率。 使用 1S2P 配置将提供更大的电池容量、而 2S1P 可以在更高的输出功率级别下更高效。

    此致、

    Alec