This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:与 UCC27531 的 VIN 相关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567134/ucc27531-regarding-the-vin-of-the-ucc27531

部件号:UCC27531
主题:UCC27532 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户目前正在使用 TI 的栅极驱动器“UCC27531DBV"(“(SOT-23-6 封装)设计和测试 FET 驱动电路。

根据数据表、该器件的信号输入 (VIN_H/VIN_L) 如下:

【摘录自数据表】

查询:
是否有任何产品与 UCC27531DBV (SOT-23-6) 引脚兼容(安装兼容)并且还支持 5V 或更高的输入信号 (VIN_H、VIN_L)?
如果存在此类产品、您能否提供型号或相关信息?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    我们有 UCC27532、它使用了 CMOS 输入阈值技术。 VIN_H 阈值为 VDD 的 55%、VIN_L 阈值为 VDD 的 45%。 客户需要将其 VDD 辅助电源设置为 11.2V 或更高、才能实现 (VIN_H、VIN_L) 为 5V 或更高的最低要求。 如果 VDD = 11.2V、则 VIN_H = 6.16V 且 VIN_L = 5.04V

    它还具有引脚兼容性: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27532.pdf

    谢谢、
    Rubas