This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:电量监测计控制

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566117/bq25731-fuel-gauge-control

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ40Z50

工具/软件:

您好!

我是一名刚开始学习 PCB 设计的学生。

在实习期间、我需要设计一个 1s7p 电池充电器。 我的选择落在 BQ25730/31 上。 为了设计电路板、我遵循了 BQ2573X 评估模块 以及 BQ25731 的典型应用

我想为该工程制作一个电量计。 第一种想法是根据电池电压简单地估算剩余电量、但我会受到电池负载和寿命的影响。

我注意到、我可以从监控系统电源使用情况 PSYS 可通过 I²C μ F 引脚进行配置。 据我所知、引脚输出的电流与功耗成正比。 连接电阻器、可在钳位在 3.3V 的电阻上产生压降。

不幸的是、上面所附的两个文档都未指定如何使用 PSYS 引脚。 第一种思路是通过 ESP32 定期监测 PSYS 电压、但我不确定该解决方案能否准确地估算剩余能量。 另一个思路(尚未详细阐述)是使用积分器、每次读取积分器的模拟值时都会重置该积分器。  

您还会推荐其他可能更简单的解决方案吗?

谢谢你

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您知道 PSYS 有内部 ADC 吗? 您可以使用 I2C 并检查 ADC_PSYS 以监测系统功率。 您也可以使用自己的 ADC。

    电量监测计需要进行 库仑计数。 为什么不使用 BQ40Z50 等电量监测计 IC?

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我完全错误地设置了这个寄存器的存在!

    据我所知、PSYS 引脚的电压仍需要通过外部电阻器进行配置? 例如、整个系统的功耗最高可达 30W。 使用 PSYS/W 增益、我可以在 1µA 和 GND 之间连接一个 100k Ω 电阻器、以读取专用寄存器上的 0-3V 电压。  

    我当时正考虑编写一个专用固件来控制功耗、通过以恒定时间阶跃读取 PSYS 电压来估算能耗(遗憾的是,两次读数之间的错未知)。

    我想知道为什么电量监测计需要对库仑进行计数? Wh 的测量值是否更高、尤其是在电池电压波动的情况下?  

    为了保护电池、我使用 BQ29700 、但  BQ40Z50 绝对值得使用所提供的所有功能进行检查、谢谢您提供的器件型号、但现阶段将其添加到工程中的时间太晚:(

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    库仑计数与 PSYS 随时间变化的积分概念相同。 而是计算焦耳数。  

    祝您的项目顺利。  

    此致、

    Tiger