This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:通过 I2C 的输出配置方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570044/tps53681-output-configuration-scheme-via-i2c

器件型号:TPS53681


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用 TPS53681 多相控制器为 SoC 内核电源供电 ( 0V75 ) 并使用外部 MCU 在初始上电/启动期间使用 I2C 配置 TPS53681。

我想知道是 在每次启动时都需要配置 TPS53681、还是在其中可以永久存储输出配置的任何存储器中进行配置?

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    若要将配置保存到器件、您需要将配置存储到 NVM(非易失性存储器)中。 该按钮应位于 Fusion Digital Power Designer 屏幕顶部。 在 I2C 中执行该操作时、您需要向控制器发送字节 11h。 这样、控制器每次通电时都会保存配置。

    此致、

    Will