This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 是否支持带有硅碳负电极或石墨负电极的锂离子电池

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569948/bq27z746-does-bq27z746-support-lithium-ion-battery-cells-with-silicon-carbon-negative-electrode-or-graphite-negative-electrode

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们想确认 BQ27Z746 是否支持带硅碳负电极或石墨负电极的锂离子电池单元、能否帮助确认? 如果是、 电力计算是否存在差异?

我们的 应用是一个 1s1p 硅碳负电极电池单元,容量约为 13000mA 小时,充放电 温度为 1.0C。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan