This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:温度规格

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569866/ucd90320-temperature-spec

器件型号:UCD90320


工具/软件:

您好专家、

温度可能来自嵌入在 UCD90320 中的传感器。

您能否分享 温度传感器的精度和范围 ? 谢谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    温度传感器在 ADC 错误上方有+/–5C 误差(在数据表中列出)。

    UCD90320 可支持–40°C 至 125°C。

    此致

    颐和