This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:老化过程中发生 RM 跳变

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559417/bq40z50-rm-jump-when-in-aging-process

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

尊敬的专家


根据以下步骤、我们上一个工程中使用的 BQ27542 功率计在生产线老化机柜的老化过程中、当电池电压约为 3.78V(正常)时、会出现异常 RM(剩余容量,一些甚至 1mA H) 跳)跳变。
老化步骤(GG 文件参考附件):
在 25± 3℃ 时、以 0.5C 至 3.0V 的恒定电流放电;
2.让它坐 10 分钟;
3.以恒定电流 0.5C 至 4.35V,然后保持恒定电压至 0.02C;
4.让它坐 10 分钟;
5. 0.5C 恒流放电至 3.0V ;
6.让它坐 10 分钟;
7.以恒定电流 0.2C 至 3.79V 充电,然后保持恒定电压 0.02C;

e2e.ti.com/.../9.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请检查以下内容:

    根据重要性、我们希望逐个检查以下参数:

    1. 1. IVT 的校准
      1. 1.电流读数校准
      2. 电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)
      3. 3.温度传感器的校准
    2. 2.CHEMID(目录/定制)
      1. 1.使用过的工具?
      2. 检查初始 Ra 表值
    3. 3.学习周期
    4. 4.加载模式
    5. QMax 更新
      1. 1.良好的 OCV
      2. 2.跳得在哪里?
      3. 3.什么术语电压?
    6. 6.Ra 表更新
      1. 1、更新是否在 mΩ μ s 的几个 10 内?

    -米格尔