This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50发送SHUTDOWN指令后进入休眠、接入充电器唤醒后、不同电池在第1S 第5S读到的数据都异常、后面的数据都正常 Ω、请问建议唤醒多久后再读取数据?Ω

Guru**** 2620965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559092/bq40z50-r1-bq40z50-shutdown-1s-5s

器件型号:BQ40Z50-R1


工具/软件:

黄色是P +P-R θ 电压 蓝色是通讯  SHUTDOWN后  接上充电器后有时候2S有时候5S 才能通讯、请问这个时间到底是多长?软件需要等待多久才能稳定通讯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上您的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linda、

    固件应该可以相当快地准备就绪、但可以肯定的是、它应该在 1 秒后准备就绪。

    如果器件未正确启动、则说明电量监测计未通信的原因有意义。 您能否检查 TSx 并查看它是否随示波器切换? TSx 引脚上的切换意味着测量仪表固件正在运行并捕获温度读数。

    -米格尔