This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:UA78M33CDCYR PCN/变化导致输出振荡增加。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570031/ua78m-ua78m33cdcyr-pcn-change-causing-increased-oscillation-on-output

部件号:UA78M


工具/软件:

尊敬的 U78M 团队:   我的客户报告:

PCN 之后、我们会看到一些运行方面的差异、特别是对于较新的器件(PCN 之后)、稳压器输出处的振荡更多。 PCN 之前的器件没有出现此振荡、因此我们正在尝试了解器件行为发生此类变化的原因。  尽管我们可以通过增加稳压器输入引脚电容值来消除振荡、但我们需要了解更改此值的要求。 我们想看看 PCN 之前和 PCN 之后的 UA78M33CDCYR 的“等效电路图“。  能否提供这一信息?

参考: PCN# 20240613001.1

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Merril。  

    我将通过电子邮件回复此对话。  

    Jorge。