This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50无法通讯、但是输出状态正常、电池组可以正常工作 Ω

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557498/bq40z50-r2-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

-您好,在项目应用程序中,电池组输出是正常的,可以正常充电和放电。 但是、工作一段时间后、某些主机无法与 BQ40Z50-R2 通信。 测试发现、故障现象是 CLK 始终被拉至低电平并且无法释放。  如果断电后重新连接、通信将恢复正常。  分析表明时钟扩展故障可能由软件错误引起、但主机软件无法复位 BQ40Z50。

 我可以问:

  1. 什么可能会导致这种现象?
  2. 如果电源故障操作保持不变、是否有任何其他方法可以重置电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongli、

    可以检查 SBS 配置吗? 是否启用超时?

    我的理论是、电量监测计可能正在执行固件操作、但如果有人尝试背靠背进行过多的事务、固件可能会尝试同时执行多项操作。

    您能减慢通信速度并查看行为是否仍然存在吗?

    -米格尔