This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:下电上电后、IC 也会恢复到 0001_0_02、即使已将其成功编程到最新固件也是如此

Guru**** 2586115 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568790/bq34z100-r2-ic-going-back-to-0001_0_02-after-power-cycle-even-after-successfully-programming-it-to-latest-firmware

部件号:BQ34Z100-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我遇到了 BQ34Z100-R2 的严重问题。

下电上电后反复进入此 ID。

为了使 IC 正常工作、我强制在 0100_2_02 中将其打开并对其进行编程。

再次上传固件后、它会开始检测正确的 ID 并开始正确读取数据。

我可以对其进行配置并写入化学 ID 等

但所有这些都 是有效的、直到对 IC 进行下电上电。 下电上电后、它会恢复到 0001_0_02、完全停止工作。

请帮助我解决此问题。

谢谢、

此致、
Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、  

    刷写 0100_2_02 FW 后、请关闭 BQstudio、然后将其重新打开、此时应该会自动检测。

    此时、当您重启电源时、固件会返回到默认固件?

    这是在多个器件上发生的吗?

    完全停止工作

    这是什么意思?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    刷写  0100_2_02 固件后、BQStudio 会自动检测 0100_2_02

    但是、在 I 下电上电后、它不会返回默认固 件、 而是返回不同的固件 0001_0_02、器件地址 变为 0x16(代替 0xAA)。

    完全停止工作是指寄存器值和数据闪存值未被正确读取。

    我只有 1 个器件可供测试。

    此致、
    Vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检查设备是否卡在 ROM 模式。

    (+) BQ34Z100-G1:如何退出 ROM 模式 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego