This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:显示的电池电量与实际电池电量不一致

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556950/bq4050-the-displayed-battery-level-is-inconsistent-with-the-actual-cell-charge

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

尊敬的 Alle2e.ti.com/.../1TK1060_2D00_2S_2D00_68_2D00_2500mAH.gg.csv

  我们的现象是:所有测试正常充电 90%,仓储,3-6 个月的存储,开机显示 60%,使用几分钟后,电池开始下降到 34%,然后直接跳到 7%,然后直接关机。  3-6 个月后、电池实际容量已耗尽、但开机后仍为 60%(此计算值与电池的实际容量值完全不一致)

“C:\Users\H\Downloads\1TK1060-2S-68 –2500mA H.gg.csv“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您可以发布与项目关联的.log/.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5047.1TK1060_2D00_2S_2D00_68_2D00_2500mAH.gg.csv

    请检查 gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enid、

    这听起来像是电池泄漏问题。 如果电池包处于关断状态、则 IQ 应非常小、因此 SoC 不应移动很多。

    请检查电池的实际电压、以确认 SoC 是否准确反映了正在发生的情况。

    -米格尔