This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:与 LM74610-Q1 兼容的 MOSFET

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570060/lm74610-q1-compatible-mosfet-with-lm74610-q1

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92638-Q1

工具/软件:

您好:

我们正在设计用于驱动 6 个并联 LED(每个 LED 具有 11mA 电流、<xmt-block1>Vf</xmt-block> 2.8V) 的Vf 的 LED) LED 驱动器。 我们决定使用 TPS92638-Q1。 为了使设计符合汽车测试用例 — 计划在电池输入电源和 LED 驱动器 IC 之间使用 LM74610-Q1。

要连接 N 沟道 MOSFET、我们计划使用器件 RSR025N05HZG。 (LM74610-Q1 中建议的 MOSFET 均为高电流、因此尺寸更大。 我们仅查看 1A 的负载电流。 因此、请告诉我们  RSR025N05HZG 是否兼容 N 沟道 MOSFET、可与 LM74610-Q1 配合使用。

这对于最终确定元件选择至关重要。 等待您对此进行快速确认。

谢谢、

Smitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    该 FET。

    此致、

    Shiven Dhir