This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:TPS2553-Q1:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568875/tps2553-q1-tps2553-q1

器件型号:TPS2553-Q1


工具/软件:

根据功能安全信息 TPS2553-Q1 功能安全、时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA

我对本文档有点困惑。 3 失效模式分布 (FMD) 是否适用于表 2-1 或表 2-2? 为什么只有芯片失效模式? 封装故障模式如何?

表 2-1. 符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分的元件故障率

表 2-2. 符合 Siemens Norm SN 29500-2 的元件故障率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    似乎没有包故障分布。

    我还查看了其他功能安全文档、没有提供封装分发故障、仅提供芯片故障。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我基于 SN29500 计算 FMEDA、则可以从表 2 中获得 25FIT。 基于 SN29500 的 TPS2553-Q1 有哪些故障模式和故障模式分布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    请参阅此 相关主题

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、 大家好、我刚从那里过来、无法了解  与“IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分“和“Siemens Norm SN 29500-2“相关的故障模式和故障模式分布。 如果可能、TI 可否安排 FUSA 技术讲座介绍 TI 组件安全分析。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    抱歉、我无法帮您解决问题。 也许您可以 在这里找到一些有用的信息

    我将结束该主题。 请为任何其他查询开始新的查询。

    BR、

    Seong