This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:ROH 上拉电阻会随 Iout 的变化而变化吗?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557735/ucc27322-will-roh-pull-up-resistance-change-with-iout-varying

器件型号:UCC27322
主题中讨论的其他器件:UCC27614

工具/软件:

您好的团队、

客户想要使用我们的 UCC27614。 下面的波形是所需的输出电流。 很显然、它不用作 MOSFET 驱动器。

由于电流投射 UCC27614 相当高、关于 400mA。 而 流经 ROH 的电流将导致巨大的功率损失。

对于 UCC27614、ROH 为 2.5 Ω。 客户希望找到具备较低 ROH 的设备。 我发现 UCC27322 的电阻为 0.6 欧姆 ROH。

问题:

  • 卢武铉总统是否会随 Iout 的变化而变化? 因为我看到 UCC27322 的测试条件限制了–10mA。
  • 如果 Iout=MOSFET、P 沟道 400mA 是否会进入饱和区域?
  • 您对低 ROH 设备有更好的建议吗?

此致

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    我们的栅极驱动器无法处理恒定电流、我们建议将输出引脚的平均电流保持在 0A。 400mA 的平均电流过高、可能存在损坏大多数栅极驱动器输出结构的风险。

    客户打算使用栅极驱动器驱动多大负载? 什么是应用(如果可用,请提供原理图)。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    因为这几乎是一个月没有反应,我将关闭这个主题。 如果您有其他问题、请随时再发帖。

    谢谢、
    Rubas