This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:与在 SOA 之外运行 UCC14141 相关的风险是什么?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569991/ucc14141-q1-what-is-are-the-risks-associated-with-operating-the-ucc14141-outside-the-soa

器件型号:UCC14141-Q1


工具/软件:

您好:

我有一个应用、需要使用隔离式直流/直流转换器在~1.5W 的输出功率下进行 15V 至 12V 转换。 安全系数为 10%时、功率变为 1.65W。 根据 UCC14141 的数据表、在 75oC 的环境温度(即我应用中的最高环境温度)下、IC 可输出高达 2W 的电压。 但是、这超出了标记的 SOA 范围。 我想知道与 SOA 以外的操作相关的风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像询问当速度限制为 65 英里/小时时、行驶 100 英里/小时的风险是什么...您可能会放弃它、但不能保证。 在 SOA 内运行可确保 IC 的性能符合数据表中发布的规格。 您所指的 2W 输出功率超出 1.5W SOA 范围、是峰值功率能力、但不适用于连续稳态 2W 功率能力。

    Steve