This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在 ROM 模式与手动模式下写入闪存

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569431/bq40z80-writing-flash-in-rom-mode-versus-manual

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

对于 bq40z80 、我看到 flashstream .bq.fs 文件使用 ROM 模式以及 bq40z80 用户手册中未记录的命令。  用户手册中介绍的以下方法是否起作用?
我发现可以遵循此方法、 SMB 写入块命令有效、但闪存未更新。  我已确认处于 FULL ACCESS 模式。

ManufacturerBlockAccess () 只支持通过物理寻址来访问数据闪存 (DF) 
存储器地址。
若要对 DF 进行写入、请发送起始地址、后跟 DF 数据块。 DF 数据块是预期的数据块
修订了 DF 数据以对 DF 进行更新。 DF 数据块的大小范围为 1 字节至 32 字节。 所有个人
数据必须以小端字节序发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到一个解决方案 — 以编程方式制作小型 Flashstream 文件并使用 progBQFS.exe