This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62876-Q1:TPS62876 栈配置 SYNCOUT

Guru**** 2620015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569634/tps62876-q1-tps62876-stack-configuration-syncout

器件型号:TPS62876-Q1


工具/软件:

您好:  

我们使用了 2 个 TPS62876 在堆叠配置中提供 0.75V@11A。 在 PCB 上、误将辅助 PMIC 的 SYNCOUT 引脚连接到 GND、而建议通过 47k Ω 电阻器连接到 GND。 我可以测量我的电源轨实际上提供的电压是 0.75V、但不确定在测试第二个 PMIC 的 SYNCOUT 引脚时预期会出现哪种行为、是否可以进行深入了解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LH_TI:

    感谢使用 e2e。

    您能在这里分享什么是终端设备吗?  

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一款以太网重定时器、224G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LH_TI:

    谢谢!  

     SYNCOUT 引脚不断发出信号、因此它和 GND 之间必须有一个电阻器。 否则、此输出引脚会对地短路并导致电流过大。

    希望这个答案有所帮助。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jingyi、我可以从主 PMIC 禁用堆栈配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LH_TI:

    抱歉、 无法从主 PMIC 禁用堆栈配置。 该芯片会检查 SYNCOUT 引脚的雕像、以查找其堆栈配置。 请尝试在那里添加一个电阻。

    BR、

    Jingyi