This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:TPSF12C3–在同一线路上使用两个 AEF 环路?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569470/tpsf12c3-q1-tpsf12c3-using-two-aef-loops-on-the-same-line

器件型号:TPSF12C3-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSF12C3

工具/软件:

大家好!

我正在设计一款大功率并网 AC/DC 转换器 两级 EMI 滤波器 误差。 我正在考虑添加该内容 TPSF12C3 有源 EMI 滤波器

想法:地点 在同一线路上并联两个 TPSF12C3 电路 、但配置它们 检测和注入引脚的方式不同 这样:

  • 有 AEF -A 的目标 较低频段 (例如 150–500kHz)

  • 有源 EMI 滤波器 更高的 MHz 区域

问题:

  1. 有人尝试过 两个 AEF 并联环路 ? 它们是否相互作用或面临不稳定的风险?

  2. 除了调节检测/注入网络外、还可以实现这一目标 其他改变有效频段的方法 是什么?

任何经验都 将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题

    我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert

    我们不建议并联两个 AEF 环路。 以前从未这样做过、而且会危及稳定性。  

    TPSF12C3 的频带无法改变。 IC 可在 150kHz 至~μ V 2MHz 区域中工作。 建议使用检测和注入网络的标准值。 不建议更改它们。  

    您能分享您的输入滤波器 EMI 原理图、以便我们评估和检查器件是否适合。

    此外、您应用的开关频率和功率级别是多少?