This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于 TPSM63610 IC 的引脚对引脚封装兼容替代产品、用于 28V 至 26V 转换。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51435, TPSM63610, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559167/tpsm63610-regarding-pin-to-pin-footprint-compatible-alternative-for-tpsm63610-ic-for-28v-to-26v-conversion

器件型号:TPSM63610
主题中讨论的其他器件: LMR60430、LMR51435、 LMR51450

工具/软件:

您好、

我在其中一个设计中使用了 TPSM63610RDFR 直流/直流转换器、以生成 28V 至 8.5V 的电压。 但现在需要 28V 至 26V 的转换、而不是 28V 至 8.5V 的转换。 由于 TPSM63610 仅支持高达 20V 的输出电压、因此无法在我的设计中进一步使用。 因此,同样,请建议任何 引脚对引脚封装兼容的直流直流 转换器(高度限制:4mm) 代替 TPSM63610 直流降压转换器、该转换器可满足我的设计要求。

此外、请建议使用 EMI 滤波器 (IC)、它可用于该直流/直流转换器的输出端以处理开关噪声。

此致、  

Sahil

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    我们没有任何可支持 26V 输出的降压模块。 另一种选择是使用转换器(电感器未集成)。  您要寻找多大的负载电流?

    另外、您能告诉我什么是应用吗? 我不会看到通常是 26V 电源轨。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。

    根据我的设计、我需要 28V 至 26V 的转换器。 负载电流为 3A。 此外、如果要使用转换器、请建议在可支持上述电压和电流要求的输出端使用 EMI 滤波器。

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    你可以看看 LMR60430 : https://www.ti.com/product/LMR60430-Q1

    这是一款 36V、3A 器件、具有 FPWM 运行和展频等功能、可实现更好的 EMI 性能。 请告诉我、这是否适合您、或者您是否需要其他建议。

    关于 EMI 滤波器、降压的输出对 EMI 的影响不大、因为电压和电流是连续的。 通常在输入端放置滤波器以减少传导 EMI。 下面是一个关于过滤器选择的应用说明: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    为了减少辐射 EMI、保持 SW 节点铜面积较小非常重要。 如果单独使用它无法满足标准、您可以尝试在 SW 节点处放置 RC 缓冲器。 我建议保留缓冲器元件的占位符、如果需要、请稍后安装它们。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    LTM8054 不支持 26V 的输出电压。 您是否可以提出与要求更相关的任何建议: 28V 至 26V 转换和 3A 负载电流。

    此致、  

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    为混乱而道歉。 您可以考虑使用 LMR51435 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr51435.pdf

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、  

    WEBENCH 中不提供 LMR51435、您能一次性查看吗?

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    这是一款较新的器件 、这可能是 Webench 模型尚未就绪的原因。

    您可以使用 Webench 中的 LMR51450 进行元件选型。 该器件与 LMR51435 属于同一系列、只有电流限值不同。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nirajan、

    在 webench 中、LMR51450 支持的最大输出电压为 24V、而在数据表中、该电压为 28V(建议运行条件不是绝对最大值)。 您可以澄清一下同样的问题吗?

    webench_ssDatasheeter_ss

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    我不知道为什么它限制为 24V、但应该遵循数据表。 因此、您可以在高达 28V 的输出电压下使用它。

    此外、在 Webench 中、一旦为 24V 输出创建设计、您可以 更改反馈电阻器以使其变为 26V。 但是、请按照数据表中的建议仔细检查所有元件选型。

    此致、

    Niranjan