This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:适用于汽车照明应用的可行设计

Guru**** 2553220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633, TPS92638-Q1, TPS92630-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568382/tps92630-q1-feasible-design-for-automotive-lighting-application

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1、TPS92633、TPS92638-Q1

工具/软件:

您好、

我们计划在汽车内部照明应用设计中使用 TPS92630-Q1 或 TPS92633-Q1。 需要使用 11mA 驱动 6 个 LED、每个 LED 具有 Vf 2.8V。  

输入电压来自辅助电池 8V 至 16V、标称电压为 12V。  

查看 TPS92630/TPS92633 的数据表、我计划 在一个通道中串联 3 个 LED、在第二个通道中串联第二组 3 个 LED。  

您能否确认此器件型号是否符合 11mA with Vf 2.8V 的给定 LED 规格、以便我们继续进行设计。

我们还需要通过 ISO 7637-2(脉冲 1、2a、2b、3a、3b)和 ISO 16750-2(过压,反向电压,负载突降测试)等汽车测试 — 根据应用手册 TIDUBP3A — 此 IC 通过了所需的汽车测试。 因此、我们选择了此 IC、并根据您对此 IC 可行性的确认和我们的 LED 规格、我们将最终确定并继续进行设计和开发。

等待你在这方面的快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smitha、

    TPS92630-Q1 每通道最小电流为 10mA、TPS92633-Q1 的最小电流为 5mA、因此您应该能够控制所需的电流量。

    2.8V Vf 是典型正向电压还是最大值? 我可以获取更多有关 LED 的信息吗?

    在最坏的情况下、对于 3 个串联的 LED、可能无法提供足够高的电源电压。 3 个 LED 所需的压降为 2.8V*3 或 8.4V。 然后、需要添加每个器件的最大压降电压。 数据表指出、TPS92630-Q1 和 TPS92633-Q1 的此值均为 0.4V。 在最坏的情况下、需要电源至少 8.8V 来为芯片和 LED 供电、这大于辅助电池的最小值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的快速答复。 您是否有支持 6 个通道的任何器件型号、以便我们可以并联所有 6 个 LED(1 个 LED /通道)

    或者,我们可以使用 TPS92630 - 2 量来连接 3 LED 在视差(1 LED/通道)。 您对这种配置有何看法?

    谢谢、

    Smitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smitha、

    我们没有任何 6 通道器件、但 TPS92638-Q1 支持 8 通道并通过 4 个 PWM 引脚进行控制。 此外、两个 TPS92630-Q1 也可以正常工作。

    请确保器件的功率耗散不会超过每个器件具有一个 LED 的最高温度阈值。 这会导致输入到输出之间出现较大压降、从而产生过多的热量。

    使用公式 Pd =(Vin-Vout)* I_LED * N 找出耗散的总功率。 Vout 是 LED 的正向电压、N 是 LED 的数量。 然后、按照 TI LED 驱动器基础知识系列中的“如何估算结温“视频 来估算结温。  

    我发现 TPS92638-Q1 将在环境温度的基础上产生 32.9C 的温度、每个 TPS92630-Q1 将产生比环境温度高 18°C 的温度。 除非您决定增加 LED 电流、否则这应该适用于您的应用。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的澄清。 我们将继续使用 IC  TPS92638-Q1、因为我们无法串联 LED(如果其中一个 LED 发生故障、特定串的 LED 会受到影响)、因此我们将继续使用并联配置的 LED。

    我们已开始使用此项进行设计、如有疑问、我们将返回。  

    感谢您在最终确定 LED 驱动器 IC 方面的快速支持。